规划系统和安装软件

本部分介绍将
FactoryTalk Alarms and Events
设置为网络分布式应用程序的组成部分的主要规划步骤。有关如何规划网络站点应用程序或本地站点应用程序的信息,请参见
FactoryTalk Alarms and Events
系统配置指南
中的
规划系统
一章。
规划系统
将
FactoryTalk Alarms and Events
部署为网络分布式应用程序的组成部分时,应考虑计划使用的报警监控类型:
  • 基于设备的报警监控。设置基于设备的报警监控,以使用内置报警或报警指令从
    Studio 5000
    控制器获取报警。
  • 基于服务器标签的报警监控。设置基于标签的报警监控,从数据服务器获取报警。
  • OPC UA 报警监控。设置 OPC UA 报警监控,以从第三方 OPC UA 服务器获取报警。
使用的监控类型决定了需要安装和激活的软件。这些软件包括
FactoryTalk View
、
FactoryTalk Linx
、
RSLinx Classic
和
Logix Designer
应用程序。
有关
FactoryTalk Alarms and Events
部署中的软件产品的更多信息,请参见
《
FactoryTalk Alarms and Events
系统配置指南》
中的
规划系统
一章。有关具体的软件安装和激活说明,请参见各产品的安装指南。
如果使用基于设备的报警监控,请检查
Studio 5000
控制器固件。固件版本必须为 16.20 或更高版本(21 到 23 除外)才能使用内置的报警或报警指令。
安装软件
  • 在每台参与
    FactoryTalk
    网络分布式应用程序的计算机上安装
    FactoryTalk Services Platform
    ,但数据库服务器除外。
  • 在开发网络分布式应用程序的计算机上安装
    FactoryTalk View Studio
    和
    Logix Designer
    应用程序。
  • 要将历史报警和事件信息记录到数据库,请单独安装
    SQL Server
    (如果尚未安装)。按照
    FactoryTalk Alarms and Events
    系统配置指南
    中
    设置历史报警和事件记录
    一章中的说明进行操作。
  • 要将
    FactoryTalk Alarms and Events
    与本地站点应用程序作为独立
    FactoryTalk
    系统的组成部分配合使用,请将所有软件安装在同一计算机上。
  • 要将
    FactoryTalk Alarms and Events
    与网络站点应用程序配合使用,请将所有软件安装在同一计算机上(数据服务器除外)。网络站点应用程序可访问托管在其他联网计算机上的数据服务器。
示例:分布式计算机上的网络分布式应用程序
此图举例介绍了计算机组可能使用的网络布局以及参与
FactoryTalk Alarms and Events
(使用
FactoryTalk
Network Directory)的每台计算机上安装的软件产品。此图仅可用作基本参考;用户自己的分布式系统会有所不同。
FactoryTalk system with AE on various computers_updated
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal