设置冗余报警和事件

在以下情况下,冗余会最大化发生报警和事件的可能性:
  • 计算机硬件故障
  • 一台计算机上的软件故障
  • 一台计算机上的电源故障
有关设置冗余报警和事件的分步指导,请参见《
FactoryTalk Alarms and Events
系统配置指南》
中的
为报警和事件配置冗余
章节。
在开始之前
  1. 规划并实现
    FactoryTalk
    分布式系统。
  2. 最初配置报警服务器、标签数据服务器和 OPC UA 服务器时不带冗余。
  3. 设置图形画面并验证它们是否在
    FactoryTalk
    网络分布式应用中正常工作。
设置冗余报警服务器
  • 基于服务器标签的报警服务器
  • 基于设备的报警服务器
  • OPC UA 服务器
在完成之后
  1. 配置服务器切换行为(
    主机优先
    或
    当前优先
    )。
  2. 通过在主服务器和辅助服务器之间手动切换来验证冗余操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal