冗余 OPC UA 服务器

对于 OPC UA 报警监控,可使用
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 配置冗余。默认情况下,OPC UA Connector 和
FactoryTalk Alarms and Events
随
FactoryTalk Services Platform
一起安装。
为 OPC UA 服务器设置冗余
  1. 在随
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector 和
    FactoryTalk Alarms and Events
    一起安装的主服务器计算机上,设置 OPC UA 报警监控。
  2. 在辅助服务器计算机上安装
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector 和
    FactoryTalk Alarms and Events
    。
  3. 在主服务器计算机的
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector 中,设置 OPC UA 服务器冗余。
    有关更多详细信息,请参见《
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector 帮助》。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal