基于设备的冗余报警服务器

先决条件:
  • FactoryTalk Linx
    和
    FactoryTalk Alarms and Events
    已安装并运行于主服务器计算机上,且已配置为非冗余组件并作为非冗余组件工作。
  • FactoryTalk Linx
    和
    FactoryTalk Alarms and Events
    已安装并运行于辅助服务器计算机上。
  • FactoryTalk View Studio
    或
    FactoryTalk Administration Console
    运行于开发工作站或应用程序中连接的其他组件上。
要为基于设备的报警服务器设置冗余:
  1. 设置基于设备的报警监控。
  2. 将基于设备的报警服务器配置为支持使用配置的辅助计算机实现冗余。
  3. 检查报警服务器的状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal