使用图形对象

为了在运行时监控报警,
FactoryTalk Alarms and Events
提供了以下图形对象来查看报警条件并与之交互:
  • 报警和事件汇总
  • 报警和事件条
  • 报警状态浏览器
FactoryTalk Alarms and Events
提供的对象可用于查看历史报警并运行报告:
  • 报警和事件记录查看器
要使用这些对象,请将它们插入
FactoryTalk View
图形画面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal