FactoryTalk 组件

FactoryTalk Alarms and Events
与系统中的其他组件配合使用,提供与系统中设备的状态相关的信息。对于刚刚使用
FactoryTalk
的新用户,请熟悉以下组件列表:
组件
描述
FactoryTalk Administration Console
作为 FactoryTalk Services Platform 的一部分,
FactoryTalk Administration Console
是一款可选的独立工具,用于配置和管理应用程序及保护应用程序安全。
FactoryTalk Activation Manager
安装在计算机上用于管理 Rockwell Software 产品激活的软件程序。
FactoryTalk
AssetCentre
以前称为 RSMACC(Rockwell Software Maintenance Automation Control Center)。FactoryTalk AssetCentre 为与更改管理和资产健康状况相关的工厂范围内维护信息提供集中的知识库和完整的审核跟踪。FactoryTalk AssetCentre 软件检测并记录满足相关规定(例如,美国政府 21CFR 第 11 部分规范)所需的更改的电子文件。
FactoryTalk
审核记录
含有与变更管理和资产健康状况相关的工厂范围内维护信息的集中知识库。要使用 FactoryTalk 审核记录,请获取、安装和使用 FactoryTalk AssetCentre 软件。
FactoryTalk Batch
以前称为 RSBizWare Batch。FactoryTalk Batch 产品套件提供用于创建区域模型和配方的编辑器应用程序、用于处理批次的服务器以及在批次运行时生成事件信息的服务。
FactoryTalk Diagnostics
FactoryTalk Services Platform 服务,用于将消息发送到记录目标位置(包括诊断本地记录、诊断 ODBC 记录和 FactoryTalk 审核记录)。
FactoryTalk Directory
FactoryTalk Directory 为 FactoryTalk 系统中的软件产品提供集中查找服务。FactoryTalk Services Platform 包括两个单独的目录:Local Directory 和 Network Directory。可在同一台计算机上配置其中一个目录或同时配置这两个目录。即使在同一台计算机上同时配置了 Local Directory 和 Network Directory,也不能在这两个目录之间共享工程信息(包括安全设置)。
  • Local Directory.
    所有工程信息及系统中的软件产品都位于一台计算机上,无法通过网络共享 FactoryTalk 系统或对其进行远程访问。
  • Network Directory.
    整理来自同一个网络中多台计算机上多个软件产品的工程信息。
有些 FactoryTalk 产品需要配置 Network Directory,另一些产品仅需要配置 Local Directory,而其他产品则需要同时配置这两个目录。
FactoryTalk Live Data
FactoryTalk Live Data 管理 FactoryTalk 服务、FactoryTalk 产品和数据服务器之间的连接。
FactoryTalk Security
以前称为 RSAssetSecurity。
FactoryTalk Security
将访问限制在有合理需求的用户范围内,借此提高自动化系统的安全性。
FactoryTalk Security
可通过
FactoryTalk Directory
中集成的一组安全服务实现。可以使用
FactoryTalk Administration Console
或
FactoryTalk View Studio
配置这些安全服务。
FactoryTalk Services Platform
FactoryTalk Services Platform 包括:
  • FactoryTalk Directory。
    提供一个公用地址簿,用于查找和访问现场资源,如数据标签和图形画面等。
  • FactoryTalk Security。
    提供集中式安全服务。
  • FactoryTalk Diagnostics。
    收集整个 FactoryTalk 系统中产生的活动、状态、警告和错误消息,并提供相应访问权限。
  • FactoryTalk Live Data。
    管理 FactoryTalk 服务、FactoryTalk 产品、数据服务器以及标签报警和事件服务器之间的连接。
  • FactoryTalk Administration Console。
    一款可选的独立工具,用于配置和管理应用程序及保护应用程序安全。
FactoryTalk Transaction Manager
以前称为 RSSql。FactoryTalk Transaction Manager 是一种工业事务处理系统,在控制系统和企业数据库系统之间提供双向链接。
FactoryTalk View
FactoryTalk View
系列软件(以前称为 RSView Enterprise)包括:
  • FactoryTalk View
    Site Edition (SE)
    。一个软件包,提供 HMI 应用程序的开发环境、用于与应用进行交互的运行时客户端,以及用于向客户端提供应用组件的 HMI 服务器。
  • FactoryTalk View
    Site Edition (SE) Station。
    一个用于企业解决方案的监管 HMI 软件包。SE Station 是一个可在 FactoryTalk Local Directory 或 FactoryTalk Network Directory 中操作的单计算机 HMI。
  • FactoryTalk View Studio
    Enterprise
    。用于开发和测试
    FactoryTalk View
    Site Edition 应用和
    FactoryTalk View
    Machine Edition 应用的开发环境。
  • FactoryTalk View
    Site Edition (SE) Server
    。一种 HMI 服务器,用于存储 HMI 组件(如图形画面、记录模型、HMI 标签和其他服务)并将这些组件提供给
    FactoryTalk View Studio
    和
    FactoryTalk View
    SE Client 等客户端。
  • FactoryTalk View
    Site Edition (SE) Client
    。用于查看
    FactoryTalk View
    SE 应用程序以及与之交互的运行时环境。
  • FactoryTalk View
    Machine Edition (ME)
    。一个软件包,提供一个用于创建机器级监控和控制应用程序的开发环境。它还提供了运行时环境
    FactoryTalk View
    ME Station。
  • FactoryTalk View
    Machine Edition (ME) Station
    。用于查看
    FactoryTalk View
    以及与之交互的运行时环境。
FactoryTalk View Studio
以前称为 RSView Studio。用于创建和测试本地和网络 FactoryTalk View Site Edition 应用程序和 FactoryTalk View Machine Edition 应用程序的开发环境。
Studio 5000 Logix Designer
要在 FactoryTalk Alarms and Events 中设置基于设备的报警监控,可使用以下任一控制编程工具:
  • Studio 5000 Logix Designer 应用程序,版本 21.00.00 及更高版本。
  • RSLogix 5000 软件,版本 16.00.00 及更高版本。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal