FactoryTalk Alarms and Events 组件

下图概要说明了
FactoryTalk Alarms and Events
系统的组件。
FTAE diagram v6.30
1_CIR_navy基于设备的报警监控
对于 Studio 5000 Logix Designer 应用程序提供的基于设备的报警监控,预置报警或报警指令进行了配置,然后下载到
Studio 5000
控制器中。控制器检测报警条件,并将报警状态通知给报警和事件服务。软件组件将此信息发布给设备服务器。该信息可以通过设备服务器记录到数据库中,从 FactoryTalk View 图形画面进行监控。
搭配使用基于设备的报警监控和
Studio 5000
控制器(使用
Logix Designer
应用程序进行编程,通过
Rockwell Automation
设备服务器 (
FactoryTalk Linx
) 进行通信)。
2_CIR_navy 基于服务器标签的报警监控
如果未使用
Studio 5000
控制器或者不想使用 Logix Designer 应用程序提供的内置报警,请使用基于服务器标签的报警监控。基于服务器标签的报警和事件服务器通过数据服务器对控制器上的报警条件进行监控,并发布显示和记录的事件信息。这些数据服务器提供包含在 OPC-DA(数据访问)服务器中的标签或数据条目。需要访问数据条目的客户端(如
FactoryTalk View Studio
和
FactoryTalk Transaction Manager
)使用从
FactoryTalk Directory
引用的数据服务器应用程序元素进行定位,找到托管符合 OPC-DA 2.0 标准的数据服务器的计算机。
基于服务器标签的报警监控可用于通过
Rockwell Automation
设备服务器 (
FactoryTalk Linx
) 进行通信的
Studio 5000
控制器、PLC-5 设备和 SLC 500 设备,或用于通过 OPC DA 数据服务器进行通信的第三方控制器。
3_CIR_navy OPC UA 报警监控
OPC UA 报警监控可捕获源自第三方 OPC UA 服务器的报警信息。
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 会将报警信息路由到
FactoryTalk Alarms and Events
以用于显示和记录。
4_CIR_navy
FactoryTalk Alarms and Events
服务
基于设备的报警、基于标签的报警和事件及 OPC UA 报警发布到
FactoryTalk Alarms and Events
服务,这些服务随后依次将信息发送到
FactoryTalk View
托管的
FactoryTalk Alarms and Events
对象、报警和事件历史记录以及诊断记录和审核记录。
5_CIR_navy 报警和事件历史
报警和事件历史为记录组件,作为
FactoryTalk Alarms and Events
软件的一部分自行安装。它管理报警服务器和数据库间的连接,并将各报警服务器的数据记录到报警历史数据库。报警和事件记录查看器可用于查看和打印报警历史数据库中的数据。第三方数据库工具还可获取、查看、分析和打印报警历史信息。
要使用报警和事件记录,请单独安装
SQL Server
,或使用现有
SQL Server
数据库。请参见
FactoryTalk Alarms and Events
发行说明了解获得许可的最新版
SQL Server
。
6_CIR_navy诊断和审核记录
FactoryTalk Diagnostics
将
FactoryTalk Alarms and Events
生成的消息发送到托管 FactoryTalk 组件的计算机上的本地记录,还可以发送到中央数据库记录。如果安装了
FactoryTalk
AssetCentre,审核消息会被发送到本地记录和 FactoryTalk 审核记录。
7_CIR_navy报警和事件设置和监控
这些组件可定义报警条件、设置报警服务器、查看报警条件并与之交互、查看历史报警信息并生成报告:
  • 报警和事件条
    使用嵌入在
    FactoryTalk View
    图形画面中的报警和事件条对象监控和响应需要立即处理的最严重报警。
  • 报警和事件记录查看器
    使用嵌入在
    FactoryTalk View
    图形画面中的报警和事件记录查看器对象查看、筛选和打印存储在
    SQL Server
    数据库中的历史报警信息。
  • 报警和事件汇总
    使用嵌入在
    FactoryTalk View
    图形画面中的报警和事件汇总对象在运行时对报警进行确认、禁用、抑制、筛选和排序。
  • 报警状态浏览器
    使用嵌入在
    FactoryTalk View
    图形画面中的报警状态浏览器对象启用或禁用报警、抑制或解除抑制报警、搁置或取消搁置报警以及查看操作员注释。
  • 自动诊断事件汇总
    使用嵌入在
    FactoryTalk View
    图形画面中的自动诊断事件汇总对象在运行时对诊断事件进行抑制、解除抑制、筛选和排序。
  • 报警服务器设置
    使用
    FactoryTalk View Studio
    或
    FactoryTalk Administration Console
    将
    Rockwell Automation
    设备服务器(作为配置
    FactoryTalk Linx
    数据服务器的一部分)和标签报警和事件服务器添加到
    FactoryTalk
    应用程序。
  • 数据库定义
    使用数据库定义来定义报警服务器到
    SQL Server
    数据库的记录选项。
  • Diagnostics Viewer
    Diagnostics Viewer 可用于查看、筛选和导出系统生成的诊断消息。从
    FactoryTalk View Studio
    或
    FactoryTalk Administration Console
    运行 Diagnostics Viewer。
  • FactoryTalk
    审核记录
    使用
    FactoryTalk
    审核记录查看和管理
    FactoryTalk Diagnostics
    发送的审核消息。要访问审核记录,请使用
    FactoryTalk
    AssetCentre 软件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal