配置策略和系统设置

FactoryTalk Alarms and Events
策略和系统设置允许您配置控制器状态报警和跟踪事件的报警 Web 服务、系统范围内报警优先级以及严重性行为。除非已单独为报警设置报警优先级或严重性,否则这些系统范围内优先级或严重性设置会生效。
报警严重性是表示报警重要性的值。报警优先级将严重性值简单地划分到四个易于辨识的范围:紧急、高、中和低。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal