报警和事件的安全性

使用
FactoryTalk Security
提供的功能,管理员和其他授权用户可以设置权限,允许或拒绝用户或用户组在特定计算机或计算机组上执行报警特定的操作。
在
FactoryTalk Administration Console
或
FactoryTalk View Studio
中授予和拒绝安全权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal