使用 OPC UA 报警监控

OPC UA 报警监控可捕获源自第三方 OPC UA 服务器的报警信息。
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 会将报警信息路由到
FactoryTalk Alarms and Events
以用于显示和记录。
与基于标签或基于设备的报警监控不同,OPC UA 报警监控不需要标签报警和事件服务器,也不需要使用
FactoryTalk Linx
。
使用
FactoryTalk
Administration Console 或
FactoryTalk View Studio
添加
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector,并将其作为 OPC UA 服务器和
FactoryTalk
应用程序之间的代理。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal