报警源浏览器

使用
FactoryTalk®
报警和事件的
报警源浏览器
浏览区域,然后浏览这些区域中的报警源。
区域将分布式网络应用程序细分和组织为逻辑分类或物理分类。例如,分隔的区域可能对应于设施中分隔的生产线、不同地理位置的分隔厂区或不同的制造过程。
区域在本地站点应用程序中不可用。
找到所需报警源后,可将其选中。根据
报警源浏览器
的打开位置,用户还能选择多个报警源。
报警源浏览器
底部的状态栏显示列表中的报警源数和所用的筛选器。默认情况下,
报警源浏览器
仅显示报警源名称。可使用报警源浏览器,添加或移除报警源、查看与报警源关联的服务器名称、对报警源列表进行排序和调整大小,以及刷新报警源列表。
如果启用了安全服务,由
FactoryTalk Security
控制对报警源的访问:
  • 要选择区域,必须拥有该区域的
    通用 > 读取
    权限。
  • 要在另一区域中选择某个区域,必须拥有父区域的
    通用 > 列出子目录
    权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal