导入或导出报警

报警导入导出向导
可以导入或导出
FactoryTalk View Studio
中的报警。
报警导入工具
可在不启动
FactoryTalk View Studio
的情况下导入报警。
可以从一个标签报警和事件服务器导出报警、报警消息或两者,然后将其导入到另一服务器。这样便可:
  • 在标签报警和事件服务器之间移动或复制报警。
  • 使用转换程序将报警从一个报警和事件系统转换到另一系统。
  • 使用
    Microsoft
    Visual Basic 或 C++ 等编程工具创建报警,然后通过程序导入输出文件。
  • 使用记事本等将报警添加到导出的报警文件,以此创建报警。
  • 通过搜索和替换修改报警,例如,将一组标签替换成另一组标签。
  • 将报警消息翻译为其他语言。
  • 生成关于报警定义的报告。
要从一个标签报警和事件服务器导出报警,必须拥有服务器的
通用 >
读取
权限。
要将报警导入到一个标签报警和事件服务器,必须拥有该服务器的下列权限:
  • 通用 >
    读取
  • 通用 >
    写入
  • 报警
    >
    启用/禁用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal