配置报警历史记录

FactoryTalk
报警和事件历史数据库组件用于定义并管理报警服务器与报警历史记录目标之间的数据库定义。
报警历史记录用于记录:
  • 报警状态变化 - 例如,开始报警和解除报警
  • 操作员操作 - 例如,确认报警
  • 跟踪事件 - 例如,由以下操作生成的事件:
    • 启用、禁止、确认、重置、抑制或解除抑制报警。
    • 对控制标签成功执行写入操作。
归档数据可在
FactoryTalk
报警和事件记录查看器中查看,或者可以对 SQL 数据库视图执行自定义查询。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal