报警和事件条

报警和事件条是一个图形对象,可用于查看最近和优先级最高的报警,并对它们进行操作。可将“报警和事件条”对象配置为订阅具有特定优先级且来自特定区域的报警。
要创建“报警和事件条”对象,可在
FactoryTalk View Studio
中向图形画面添加对象。
FTAEBanner
报警和事件条的顶部由报警列表组成,底部为状态栏。
小贴士:
如果在启动应用中的报警服务器之前启动报警和事件条,则报警列表中将显示以下消息“等待活动服务器通知。正在重试初始化”。报警服务器启动后,将显示相应的信息。
  • 报警列表
    报警列表显示的报警数介于 1 到 5 之间。报警可按报警状态、优先级和事件时间按升序或降序排序。默认排序顺序是按事件时间进行升序排序。
  • 状态栏
    状态栏显示报警和事件服务器的连接状态以及不同状态下的报警数。使用状态栏执行确认报警、静音警铃,或显示报警和事件汇总等操作。如果终端提供键盘用于输入文本,则还可使用
    通过注释确认
    选项。
    按钮的尺寸确定状态栏的高度(相对于整个报警和事件条对象的尺寸)。按钮尺寸还确定状态栏中显示的文本的字体大小。对于触摸屏操作,请使用较大图标。
    如果按钮尺寸为:
    则按钮宽度
    和高度为:
    状态栏宽度
    和高度为:
    小
    16 x 16 像素
    60 x 16 像素
    Medium
    32 x 32 像素
    100 x 32 像素
    大
    48 x 48 像素
    135 x 48 像素
如果报警和事件条与触摸屏搭配使用,则可以在设计期间使用报警和事件条属性更改按钮和字体的大小。
小贴士:
使用报警状态浏览器查看抑制的报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal