自动诊断事件汇总

FactoryTalk
自动诊断事件汇总对象订阅并显示 Rockwell Automation 控制器通过以太网收集的诊断事件。它通过“自动诊断”功能启用。
仅
Compact GuardLogix®
5380、
CompactLogix
5380、
CompactLogix
5480、
ControlLogix
5580、
GuardLogix
5580 控制器和
ControlLogix
5590 控制器支持自动诊断,且固件版本必须为 33 或更高版本。
通过“自动诊断事件汇总”,可以在运行时抑制、解除抑制、筛选和排序诊断事件。自动诊断事件汇总包含四个部分。这些组件可以在设计阶段通过
自动诊断事件汇总属性
对话框进行配置:
  • 工具栏
    工具栏显示在自动诊断事件汇总的顶部。使用工具栏可执行的操作有:抑制诊断事件、筛选显示的事件或对事件进行排序等。可配置的属性包括对象顶部的工具栏控件、工具栏按钮的标题文本或工具提示文本,以及显示画面中文本的外观。
  • 诊断列表
    自动诊断事件汇总的顶部以多个列显示诊断事件的列表。列表顶部的列表示自动诊断事件汇总显示中的数据字段,可供操作员对显示的数据进行排序。可配置属性包括排序和调整运行时行为、列顺序、列宽、标题文本或对齐情况,以及显示画面中文本的外观。
  • “详细信息”窗格
    自动诊断事件汇总底部会显示事件列表中所选事件的相关信息。可配置属性包括“详细信息”窗格的显示、窗格的高度和运行时调整行为。
  • 状态栏
    自动诊断事件汇总底部的状态栏显示报警和事件服务器连接状态、事件总数、筛选器名称以及应用的排序选项(如果应用到事件列表)。可配置的属性包括状态栏的显示、状态栏上显示的条目以及状态栏条目的工具提示文本。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal