报警状态浏览器对象模型

报警状态浏览器
显示
FactoryTalk Directory
区域模型和区域模型中包含的报警源。
操作员使用
报警状态浏览器
查看和更改
FactoryTalk Alarms and Events
系统中的报警状态。操作员可以:
  • 启用或禁用报警。
  • 抑制或解除抑制报警。
  • 在启用、禁用、抑制或解除抑制报警时输入注释。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal