FactoryTalk DB Connection Config Utility

如何打开 FactoryTalk DB Connection Config Utility?
  • 单击
    开始 > Rockwell Software > FactoryTalk DB Connection Config Utility
    。
FactoryTalk
DB Connection Config Utility 简化了使用 Windows 身份验证访问数据库所需的配置。
对于分布式应用程序,请在每个应用程序服务器上运行该实用程序,其中包括 FactoryTalk View HMI 服务器、FactoryTalk Linx、FactoryTalk Alarms and Events 以及冗余伙伴(如果启用了冗余)。
该实用程序可以通过用户界面或命令行部署所需的服务和配置。
选择一种帐户类型来实施 Windows 身份验证:
  • Windows 内置网络服务用户
    选择此选项可添加网络服务帐户作为新的 SQL Server 登录帐户。如果所有应用程序服务器和 SQL Server 都在同一台计算机上,请在该计算机上运行此实用程序。之后,连接到应用程序的客户端便可访问 SQL Server。如果应用程序服务器和 SQL Server 处于同一域的不同计算机上,请在每台计算机上运行此实用程序。
  • 预配置 FactoryTalk Data Access 本地组
    FactoryTalk Data Access 是由 FactoryTalk Services Platform 安装的本地组。如果您的应用程序服务器和 SQL Server 在同一台计算机上,请选择此选项。它将添加系统本地组 (FactoryTalk Data Access) 作为新的 SQL Server 登录帐户。预配置的本地组用户可以访问 SQL Server。需要提供一个密码未过期的用户帐户。如果用户帐户的先前密码已过期,请重新运行此实用程序以提供新密码。
    必须通过 Windows 用户管理控制台或此实用程序将用户手动添加到该组中。
  • Active Directory 域组
    选择此选项可添加 Active Directory 域组作为新的 SQL Server 登录帐户。域组的用户可以访问 SQL Server。这适用于将应用程序托管在多计算机域环境中的情况。需要提供一个密码未过期的域用户帐户。如果用户帐户的先前密码已过期,请重新运行此实用程序以提供新密码。
    您的域控制器需要具有一个 Active Directory 域组。配置完成后,重新启动 SQL Server 计算机。
  • 组托管服务帐户 (gMSA)
    选择此选项可添加组托管服务帐户 (gMSA) 作为新的 SQL Server 登录帐户。要使用更多的 gMSA 帐户,请将其手动添加到 SQL Server 的安全组中。这适用于安装在多计算机域环境中、可以使用企业服务用户的应用程序。
    如果您有一组需要访问数据库的设备,则在使用此方法之前,请在域控制器中创建一个 gMSA 帐户,并在需要使用数据库的每台域计算机上注册该 gMSA 帐户。有关更多信息,请参见 Microsoft 组托管服务帐户入门。
    小贴士:
    此方法仅支持
    Windows Server
    2012 R2 或更高版本,Windows 10 或更高版本以及 SQL Server 2014 或更高版本。
    使用此方法之前,请安装 Windows Server 2012 R2 修补程序 (KB2998082)。
    如果要将 gMSA 安全组用作新的 SQL Server 登录用户,请在配置此实用程序后,将包含该实用程序中使用的 gMSA 帐户的 gMSA 安全组添加到 SQL Server。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal