保护资源

为保护
FactoryTalk
系统中资源的安全,请选择资源,并使用
允许
或
拒绝
权限指定哪些用户可通过哪些计算机对该资源执行何种操作。这有助于确保只有授权的人员才可从适当的位置执行批准的操作。
通用操作包括查看资源、编辑或删除资源以及将附加条目添加到资源的能力。根据所安装的
FactoryTalk
产品,还可能会出现其他的可保护操作。
为以下目录设置安全权限:
  • FactoryTalk
    Local Directory 或 Network Directory
  • 应用程序
  • 区域
  • “系统”文件夹
  • 操作组
  • 策略
  • 计算机和计算机组
  • 用户和用户组
  • 连接,包括数据库
  • 网络和设备
网络和设备的安全性遵循继承安全权限的特殊规则,并包括逻辑名称、权限集和资源组合的使用。因此,网络和设备的安全性会在各自的部分中介绍。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal