允许资源继承权限

权限确定哪些用户可以从哪台计算机上对系统中的特定资源执行哪些操作。对资源设置
允许
和
拒绝
权限。
当所选资源的权限与其父资源相同时,允许资源继承权限。例如,如果为应用程序中的区域分配安全设置,区域中所有的条目都会继承这个区域的安全设置。默认情况下,区域继承应用程序的安全设置。最高层级是 Network Directory 或 Local Directory。
要允许资源继承权限
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击资源,然后选择
    安全
    。
  2. 在
    权限
    选项卡的
    安全设置
    中,清除
    不继承权限
    。
  3. 要移除明确权限,请清除
    允许
    或
    拒绝
    旁的黑色复选标记。继承的权限以灰色复选标记显示,不能移除。但是,明确权限会覆盖继承的权限。
  4. 选择
    确定
    。
    小贴士:
    为资源配置的安全设置适用于当前
    FactoryTalk
    Directory 中系统的所有
    FactoryTalk
    产品。例如,如果拒绝用户和计算机对区域进行的
    读取
    访问,该用户和计算机就不能在系统中的任何
    FactoryTalk
    产品中看到该区域。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal