设置操作组权限

设置对操作组的权限,以控制用户-计算机对是否可以:
  • 查看操作组(
    读取
    )
  • 修改操作组的属性(
    写入
    )
  • 更改操作组的安全设置(
    配置安全
    )
  • 删除操作组(
    删除
    )
  • 执行在其他用户操作组中定义的操作
前提
设置操作组权限时需要以下安全权限:
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 配置安全性
要设置操作组权限
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,依次展开“Network Directory”树、
    系统
    文件夹和
    操作组
    文件夹,右键单击要保护的操作组,然后选择
    安全
    。
  2. 在
    安全设置
    的
    权限
    选项卡中:
    • 根据用户设置权限:
      • 选择
        用户
        。
      • 在
        用户和计算机
        列表中,选择用户和计算机。
      • 在
        操作
        列表中,展开包含要保护的操作的类别,然后选择操作。
    • 根据操作设置权限:
      • 选择
        操作
        。
      • 在
        操作
        中,展开包含要保护的操作的类别,然后选择操作。如果操作列表为空,则先添加用户和计算机。
      • 在
        用户和计算机
        中,选择用户和计算机。
  3. 选择
    允许
    或
    拒绝
    ,或者将二者均清除。同时清除
    允许
    和
    拒绝
    可使
    操作组
    或个别操作组从目录树中较高层级的资源中继承其安全设置。
  4. (可选)要控制其他用户或组对所选操作的访问,请选择
    添加
    。在
    选择用户和计算机
    中选择要添加的用户或组和计算机或组,然后选择
    确定
    。
  5. 完成对操作组的安全配置后,选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal