安全设置 - 有效权限

如何打开“安全设置”?
  • 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击资源,然后选择
    安全
    。
在
安全设置
中,选择
有效权限
选项卡以查看当前对所选资源有效的权限。
权限在下列两种资源上生效:
  • 用户或用户组
  • 计算机或计算机组
所需安全权限
要查看在资源上有效的权限,就需要下列对资源(例如应用程序)或资源所在的容器(如区域)的安全权限:
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 配置安全性
了解有效权限
有效权限
选项卡不会分开显示
允许
和
拒绝
权限的列,也不会区分明确的和继承的权限。而是通过
允许
列中是否存在复选标记来针对所选用户和计算机或组指示对资源的有效权限:
  • 如果操作旁显示复选标记,则表示该操作被允许,无论是明确权限还是继承权限均如此。
  • 如果操作旁未显示复选标记,则表示该操作被拒绝,无论是明确权限还是继承权限均如此。
  • 如果操作分类(如“普通”或“报警”)显示灰色复选标记,则意味着允许类别中的一个或多个操作,但并不是全部操作。展开分类查看哪些操作被允许或拒绝。
使用以下设置选择要查看的权限:
设置
描述
用户或组
键入用户或用户组的名称,或选择
浏览 (...)
按钮来浏览用户或组。
计算机或组
键入计算机或计算机组的名称,或选择
浏览 (...)
按钮来浏览计算机或组。
登录到
FactoryTalk
Local Directory 时,此选项不可用,因为 Local Directory 不包含计算机帐户。
更新权限列表
单击
更新权限列表
以使用所选用户或组和计算机或组更新权限列表。权限列表显示对用户或组和计算机或组有效的权限。
有效权限
显示当前对所选用户和计算机生效的权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal