设置逻辑名称权限

自版本 12.00 起,RSLogix 5000 支持逻辑名称。可以使用逻辑名称为用户和用户组配置用来在 RSLogix 5000 和 Studio 5000 Logix Designer 软件中执行特定任务的权限。
小贴士:
我们建议您使用权限集来提高 Studio 5000 Logix Designer 版本 28.00 或更高版本中 FactoryTalk Directory 缓存同步的效率。
从版本 21.00 开始,RSLogix 5000 命名为 Studio 5000 Logix Designer。
设置对逻辑名称的权限,以控制用户-计算机对是否可以:
  • 查看逻辑名称(
    读取
    )
  • 修改逻辑名称的属性(
    写入
    )
  • 更改逻辑名称的安全设置(
    配置安全
    )
  • 删除逻辑名称(
    删除
    )
  • 执行用户操作组中定义的操作
前提
设置逻辑名称权限时需要以下安全权限:
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 配置安全性
要设置逻辑名称权限
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统名称 > 网络和设备
    >
    逻辑名称
    ,右键单击逻辑名称,然后选择
    安全
    。
  2. 在
    安全设置
    的
    权限
    选项卡中:
    • 根据用户设置权限:
      • 选择
        用户
        。
      • 在
        用户和计算机
        中,选择用户和计算机。
      • 在
        操作
        中,展开包含要保护的操作的类别,然后选择操作。
    • 根据操作设置权限:
      • 选择
        操作
        。
      • 在
        操作
        中,展开包含要保护的操作的类别,然后选择操作。如果操作列表为空,则先添加用户和计算机。
      • 在
        用户和计算机
        中,选择用户和计算机。
  3. 选择
    允许
    或
    拒绝
    ,或者将二者均清除。同时清除
    允许
    和
    拒绝
    可使
    操作组
    或个别操作组从目录树中较高层级的资源中继承其安全设置。
  4. (可选)要控制其他用户或组对所选操作的访问,请选择
    添加
    ,并在
    选择用户和计算机
    中选择要添加的用户或组以及计算机或组,然后选择
    确定
    。
  5. 完成对逻辑名称的安全配置后,选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal