阻止资源继承权限

继承链中断时,资源不会再从其父资源继承权限。例如,为某一区域设置安全性时,如果选择
不继承权限
,则会阻止该区域从其所在的应用程序继承权限。
要阻止资源继承权限
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击资源,然后选择
    安全
    。
  2. 在
    安全设置
    的
    权限
    选项卡中,选择
    不继承权限
    。
  3. 进行下列操作之一,然后选择
    确定
    :
    • 要使用之前作为明确权限应用于资源的继承权限,请选择
      将当前的权限从父对象复制到此对象
      。根据需要修改权限集。继承链中断后,对父对象权限进行的更改不会应用于该资源。
    • 要从资源中移除所有继承的权限,请选择
      从此对象移除所有继承的权限
      。根据需要为资源分配明确权限。
      在移除所有继承权限后,
      读取
      和
      配置安全
      权限会自动分配给
      管理员
      组。始终为
      管理员
      组分配这两个权限。
      小贴士:
      为资源配置的安全设置适用于当前
      FactoryTalk
      Directory 中系统的所有
      FactoryTalk
      产品。例如,如果拒绝用户和计算机对某区域进行
      读
      访问,该用户和计算机就不能在系统的任何
      FactoryTalk
      产品中看到该区域。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal