查看有效权限

要确定当前对资源的有效权限,请使用
安全设置
中的
有效权限
选项卡。查看以下对象的有效权限:
  • 用户或用户组和
  • 计算机或计算机组
例如,在区域的
安全设置
中,
有效权限
选项卡可显示所选用户和计算机是否可以读取区域的内容。
要查看对计算机或计算机组的有效权限,请使用
FactoryTalk
Network Directory,因为
FactoryTalk
Local Directory 仅限于一台计算机。
前提
要查看有效的权限,需要下列对资源(例如应用程序)或资源所在的容器(如区域)的安全权限:
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 配置安全性
要查看有效权限
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    FactoryTalk
    Network Directory 或 Local Directory 树,直至显示资源。
  2. 右键单击该资源并选择
    安全
    。
  3. 在
    安全设置
    中,选择
    有效权限
    选项卡。
  4. 要测试用户或用户组的权限,请在
    用户或组
    下选择
    浏览 (...)
    ,浏览用户或用户组。
  5. 要测试计算机或计算机组的权限,请在
    计算机或计算机组
    下选择
    浏览 (...)
    ,浏览计算机或计算机组。
  6. 选择
    更新权限列表
    显示当前对所选用户和计算机有效的权限。
    有效权限列表不会单独显示
    允许
    和
    拒绝
    权限的列,也不会区分明确权限和继承权限。而是通过
    允许
    列中是否存在复选标记来针对所选用户和计算机或组指示对资源的有效权限:
    • 如果操作旁显示复选标记,则表示该操作被允许,无论是明确权限还是继承权限均如此。
    • 如果操作旁未显示复选标记,则表示该操作被拒绝,无论是明确权限还是继承权限均如此。
    • 如果操作分类(如“普通”或“报警”)显示灰色复选标记,则意味着允许类别中的一个或多个操作,但并不是全部操作。展开分类查看哪些操作被允许或拒绝。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal