设置数据库权限

设置对数据库的权限,以指定哪些用户-计算机对可以:
  • 查看数据库
  • 修改数据库的属性(
    写入
    )
  • 更改数据库的安全设置(
    配置安全
    )
  • 删除其中的数据库(
    删除
    )
  • 执行用户操作组中定义的操作
前提
设置数据库权限时需要以下安全权限:
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 配置安全性
要设置数据库权限
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统 > 连接 > 数据库
    ,右键单击数据库,然后选择
    安全
    。
  2. 在
    安全设置
    的
    权限
    选项卡中:
    • 根据用户设置权限:
      • 选择
        用户
        。
      • 在
        用户和计算机
        中,选择用户和计算机。
      • 在
        操作
        中,展开包含要保护的操作的类别,然后选择操作。
    • 根据操作设置权限:
      • 选择
        操作
        。
      • 在
        操作
        中,展开包含要保护的操作的类别,然后选择操作。如果操作列表为空,则先添加用户和计算机。
      • 在
        用户和计算机
        中,选择用户和计算机。
  3. 选择
    允许
    或
    拒绝
    ,或者将二者均清除。同时清除
    允许
    和
    拒绝
    可使文件夹从目录树中级别较高的资源继承其安全设置。
  4. (可选)要控制其他用户或组对文件夹的访问,请选择
    添加
    ,并在
    选择用户和计算机
    中选择要添加的用户或组以及计算机或组,然后选择
    确定
    。
  5. 完成对数据库的安全配置后,选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal