设置 FactoryTalk Directory 权限

设置对
FactoryTalk Directory
文件夹的权限,以控制用户或组是否可以:
  • 查看目录或其内容(
    读取
    )
  • 修改目录中各条目的属性(
    写入
    )
  • 将应用程序、区域和数据服务器添加到目录(
    创建子对象
    )
  • 更改目录的安全设置(
    配置安全
    )
  • 查看目录中的子文件夹(
    列出子对象
    )
  • 对数据服务器中的标签进行写操作(
    写入值
    )
  • 执行其他产品特定的操作
  • 执行用户操作组中定义的操作
    小贴士:
    • 拒绝
      写入
      会阻止用户修改目录中条目的属性。但是,如果允许
      创建子对象
      ,则用户或组可以将条目添加到目录中。
    • 写入值
      操作不会阻止用户将值写入到特定硬件设备中的标签。
前提
设置
FactoryTalk Directory
权限时需要以下权限:
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 配置安全性
要设置
FactoryTalk Directory
权限
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击
    FactoryTalk
    Network Directory 或 Local Directory,然后选择
    安全
    。
  2. 在
    [本地或网络] 安全设置
    的
    权限
    选项卡中:
    • 根据用户设置权限:
      • 选择
        用户
        。
      • 在
        用户和计算机
        中,选择用户和计算机。
      • 在
        操作
        中,展开包含要保护的操作的类别,然后选择操作。
    • 根据操作设置权限:
      • 选择
        操作
        。
      • 在
        操作
        中,展开包含要保护的操作的类别,然后选择操作。如果操作列表为空,则先添加用户和计算机。
      • 在
        用户和计算机
        中,选择用户和计算机。
  3. 选择
    允许
    或
    拒绝
    。
  4. (可选)要控制其他用户或组对操作的访问,请选择
    添加
    ,并选择用户或组以及计算机或组,然后选择
    确定
    。
  5. 完成对
    FactoryTalk Directory
    的安全配置后,选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal