设置“系统”文件夹权限

设置对
系统
文件夹的权限,以控制用户-计算机对是否可以:
  • 查看“系统”文件夹或其内容(
    读取
    )
  • 修改“系统”文件夹中各条目的属性(
    写入
    )
  • 添加用户、用户组、计算机或计算机组帐户(
    创建子对象
    )
  • 更改“系统”文件夹的安全设置(
    配置安全
    )
  • 查看“系统”文件夹的内容(
    列出子对象
    )
  • 删除“系统”文件夹或其中的条目(
    删除
    )
  • 对数据服务器中的标签进行写操作(
    写入值
    )
  • 执行其他产品特定的操作
  • 执行用户操作组中定义的操作
    小贴士:
    • 拒绝
      读取
      操作不会阻止用户读取
      网络和设备
      树中设备的标签值。
    • 拒绝
      写入
      会阻止用户修改
      系统
      文件夹中条目的属性。如果帐户有与之关联的组成员身份,拒绝
      写入
      操作也会阻止删除用户或组帐户。
    • 拒绝
      创建子对象
      对策略没有影响。
    • 如果用户、计算机或组帐户具有与之相关联的组成员身份,删除帐户还需要
      写入
      权限,因为更新帐户的组成员身份由写入操作控制。
    • 写入值
      操作不会阻止用户将值写入到特定硬件设备中的标签。
前提
获取
系统
文件夹的以下安全权限:
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 配置安全性
要设置“系统”文件夹权限
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击
    系统
    文件夹或要保护的子文件夹,然后选择
    安全
    。
  2. 在
    安全设置
    的
    权限
    选项卡中:
    • 根据用户设置权限:
      • 选择
        用户
        。
      • 在
        用户和计算机
        中,选择用户和计算机。
      • 在
        操作
        中,展开包含要保护的操作的类别,然后选择操作。
    • 根据操作设置权限:
      • 选择
        操作
        。
      • 在
        操作
        中,展开包含要保护的操作的类别,然后选择操作。如果操作列表为空,则先添加用户和计算机。
      • 在
        用户和计算机
        中,选择用户和计算机。
  3. 选择
    允许
    或
    拒绝
    ,或者将二者均清除。同时清除
    允许
    和
    拒绝
    可使
    系统
    文件夹从
    FactoryTalk Directory
    文件夹继承其安全设置。
  4. (可选)要控制其他用户或组对操作的访问,请选择
    添加
    ,并在
    选择用户和计算机
    中选择要添加的用户或组以及计算机或组,然后选择
    确定
    。
  5. 完成对
    系统
    文件夹的安全配置后,选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal