安全设置 - 继承权限

如何打开“安全设置”(继承权限)?
  1. 右键单击资源,然后选择
    安全
    。
  2. 在
    安全设置
    中,选择
    不继承权限
    。
默认情况下,
FactoryTalk
中的资源将从目录树中更高层级的资源继承安全权限。
在移除继承的安全设置之前,可在
安全设置
中选择相应选项,确定资源的保护方式。
选项
设置
将当前权限从父对象复制到此对象
复制资源当前从父资源继承的权限作为明确权限。根据需要修改权限集。
移除所有从此对象继承的权限
移除从资源继承的所有权限,但按原样保留任何明确定义的权限。
在移除继承的所有权限时,
读取
和
配置安全
权限会自动分配给管理员组。必须总是授予 Administrators 组这两种权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal