有效权限图标

安全设置
指示哪些权限对操作生效。
图标
描述
PermBlank
清除的复选框代表未分配任何权限。如果操作旁的
允许
和
拒绝
复选框都被清除,则隐含
拒绝
权限。
清除操作组名称旁的选项(如
所有操作
或
通用
)表示该组中有些操作未分配权限。如是组是收起的,可展开组查看哪些操作未分配权限。
PermExplicit
黑色复选标记表示已明确分配了
允许
或
拒绝
权限。
PermInherited
灰色复选标记表示已继承
允许
或
拒绝
权限。
下例显示了
允许和拒绝
列如何表示为资源设置了哪些权限。
继承的权限
PermInheritAll
灰色复选标记表示已为所有操作继承了
允许
权限。
明确权限
PermExplicitAll
如果选择了
所有操作
旁的
允许
,则会显示黑色复选标记。这意味着会覆盖继承值,并会对
所有操作
明确分配
允许
权限。如果以后继承的权限发生改变,更改不会影响此安全设置。
没有继承的明确拒绝权限
PermDenyReadNoInherit
在本例中,资源不从它的父对象继承权限(图中显示了为没有父对象的
FactoryTalk
Network Directory 配置安全)。如果所有操作均设为
允许
,则
读取
旁的
拒绝
会被选中:
  • 所有操作
    和
    通用
    会被清除。因为它们代表一组操作,
    所有操作
    和
    通用
    旁边的复选框被清除意味着并非这些组中的所有操作均在
    允许
    列中被选中。必须组可查看哪些操作没有
    允许
    权限。
  • 对于
    读取
    操作,
    允许
    已被清除。
继承的明确拒绝权限
PermDenyReadInherit
在此示例中,资源从它的父对象继承权限(例如,区域可能从应用程序继承权限)。如果所有操作均设为
允许
,则
读取
旁的
拒绝
会被选中:
  • 所有操作
    和
    通用
    均被清除,但是由于它们是以前继承的权限,因此它们现在包含灰色复选标记。必须组可查看哪些操作没有
    允许
    权限。
  • 对于
    读取
    操作,
    允许
    被清除,但是由于它之前继承了权限,因此
    读取
    现在包含灰色的复选标记。由于明确权限优先于继承的权限,这些选择表示
    读取
    访问被拒绝。
使用“不继承权限”
选择
不继承权限
会移除所有从资源继承的权限。按照上例所示为资源设置权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal