安全设置 - 权限

如何打开“安全设置”?
  • 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击资源,然后选择
    安全
    。
使用
安全设置
对话框中的
权限
选项卡指定权限,这些权限表示哪些用户或组可以对资源执行操作,可以从特定的计算机或组选择。权限确定:
  • 谁(哪个用户或用户组)
  • 在哪里(在哪个计算机或计算机组上)
  • 可使用资源做什么(执行什么操作)
右键单击
浏览器
中的某个条目,然后选择
安全
以设置资源的安全权限。
重要提示:
右键单击
系统
文件夹、
用户和计算机
文件夹、
用户
文件夹或
计算机
文件夹并指定安全权限,可为相应的文件夹设置安全权限,它不会限制用户对系统的访问。
要限制对
FactoryTalk
系统中资源的访问,可右键单击相应的资源,然后选择
安全
并为用户和计算机帐户指定安全权限。
无法在 Local Directory 中指定计算机的安全权限。
设置
描述
按以下条件查看权限
选择
用户
以选择用户,然后指定该用户可执行的操作。
选择
操作
以选择操作,然后指定可执行该操作的用户。
操作列表
展开包含要保护的操作的类别,然后选择操作。
用户列表
从此列表中选择用户或用户计算机对。
选择用户和操作后,请指定权限。
选择
允许
或
拒绝
,或者将二者均清除。
同时清除
允许
和
拒绝
可使区域从
FactoryTalk Directory
树中级别较高的资源继承其安全设置。如果选择
不继承权限
,则拒绝访问。
“允许”和“拒绝”复选框
要允许用户执行操作,请选择
允许
。
要拒绝用户访问操作,请选择
拒绝
。
要让资源从
FactoryTalk
Network Directory 或
FactoryTalk
Local Directory 树中更高级别的资源为该操作继承其安全设置,请清除
允许
和
拒绝
。
添加
选择
添加
以选择用户或用户组,以及计算机或计算机组。
移除
选择
移除
以从
用户
列表中移除所选的用户计算机对。
不继承权限
在为
FactoryTalk Directory
本身配置安全或者为产品策略配置功能安全时,不会显示此设置。
选择
不继承权限
将断开分配给此资源的权限的继承链。清除此复选框将让资源从
FactoryTalk
Network Directory 或
FactoryTalk
Local Directory 树中更高的级别继承权限。
从更高级别继承的权限不会覆盖为该资源明确指定的权限。明确权限总是会覆盖继承的权限,所以并不需要断开继承链。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal