入门项目

FactoryTalk Design Workbench
符合 IEC-61131 标准对编程方面的规定。
如果您之前不熟悉 IEC 式概念和编程,建议您执行任务以生成交通灯程序和控制器程序。这些主题将让您了解如何创建基本示例应用程序,并向您介绍
FactoryTalk Design Workbench
环境中的 IEC 式编程。
交通灯项目是一个四路十字路口控制程序,它通过汽车传感器监测车流量。此控制程序根据置于十字路口四个方向上的各个汽车传感器使用六个输出和四个输入。在高峰期间,在南北和东西方向交通灯使用绿色、黄色和红色循环显示。在非高峰期间,在南北方向交通灯变为黄色闪烁,在东西方向交通灯变为红色闪烁。
交通灯项目
显示交通灯项目十字路口的图像
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal