创建梯形图程序

使用以下步骤创建梯形图 (Ladder Diagram, LD) 程序,然后重命名程序。
创建梯形图程序
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,右键单击“
    程序
    ”,然后选择“
    新建程序
    ”。
  2. 在“
    新建程序
    ”中,执行以下操作:
    1. 输入程序名称
      Traffic_Light_Control
      。
    2. 从“
      类型
      ”列表中,选择“
      梯形图
      ”。
  3. 选择“
    创建
    ”。
  4. 通过执行以下操作之一保存项目:
    • 从菜单栏中,选择 保存按钮。
    • 在“文件”菜单中,选择“保存”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal