将项目下载到控制器

使用以下步骤将交通灯项目下载到 L70E 控制器,将控制器切换到“
远程运行
”模式,然后确认控制器正在运行。
将项目下载到控制器
  1. 验证 L70E 控制器的按键开关是否处于中心位置(在“
    远程编程
    ”模式下)。
  2. (可选)通过执行以下操作之一生成项目︰
    • 在菜单栏中,选择
      设备
      生成
      。
    • 右键单击控制器,然后选择“
      生成
      ”。
  3. 使用“
    输出
    ”窗格验证生成是否成功。下载之前,请修复程序中的任何错误。
  4. 通过执行以下操作之一下载项目:
    • 在菜单栏中,选择 打开联机中心按钮。在“
      联机中心
      ”中,选中控制器旁的复选框,然后选择“
      下载
      ”。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,右键单击控制器,然后选择“
      下载
      ”。
  5. 使用以下步骤,验证交通灯项目是否正在控制器中运行:
    • 验证控制器上的运行灯是否为绿色,无红灯。
    • 打开“
      连接
      ”窗格,然后验证“
      控制器模式
      ”为“
      运行
      ”还是“
      远程运行
      ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal