硬件和软件要求

在示例项目中,使用 L70E 控制器。您可以改用 L20E 或 L50E 控制器。
示例项目需要以下硬件和软件组件:
  • FactoryTalk Design Workbench
  • 以太网驱动程序(可选)
  • L70E 控制器 (2080-L70E-24QBB)
  • 24 伏直流电源(2080-PS120-240VAC 或等效电源)
  • 2080-MEMBAK-RTC2 插件模块
  • 2080-IF4 插件模块
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal