使用密码保护控制器

创建
Micro800
控制器的密码,以防止未经授权访问控制器中的配置和编程。
如果为控制器配置了密码,则必须输入密码才可执行以下任一操作︰
  • 连接到控制器。
  • 更改控制器密码。
  • 清除控制器密码。
重要提示:
如果忘记或丢失现有密码,则无法恢复、更改或清除控制器密码。
  • 如果在配置密码保护时控制器发生故障,则重启
    Micro800
    控制器,然后重复上述步骤以确保配置更改成功完成。
  • 对于控制器固件版本 10.0 及更高版本,不支持清除密码。
先决条件
  • 连接到
    Micro800
    控制器,并将控制器设置为“
    编程
    ”模式。
使用密码保护控制器
  1. 执行以下操作之一,打开“
    更改 <controller-name> 的密码
    ”:
    • 在“
      连接
      ”中,选择“
      安全
      ”,然后选择“
      设置密码
      ”。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,右键单击控制器,然后选择
      安全
      设置密码
      。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,选择控制器,然后从菜单栏中选择
      设备
      安全
      。
  2. 在“
    更改 <project-name> 的密码
    ”中,输入密码。密码长度必须在 8 到 64 个字符之间,可以包括字母、数字、空格和任何键盘符号。
  3. 在“
    确认
    ”中,再次输入完全相同的密码。
  4. (可选)要查看密码,请选择 。
  5. 选择“
    确定
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal