将联系人添加到第一个梯形图梯级

使用以下步骤将梯形图 (Ladder Diagram, LD) 触点元素添加到第一个梯形图梯级,然后将变量分配给触点。完成这些步骤后,该程序的梯级 0 将按如下方式运行:
如果北-南方向红色交通灯和东-西方向绿色交通灯亮起,并且汽车持续触发北面传感器或南面传感器至少五秒钟,则将东-西方向的交通灯从绿色改为黄色。
将触点添加到第一个梯形图梯级
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击“
    Traffic_Controller_FB
    ”以打开语言编辑器。
  2. 为南北向红色交通灯创建 XIC。
    1. 在“
      工具箱
      ”中,找到
      XIC
      并将其拖动到第一个梯级。
    2. 在变量选择器中,选择“
      NS_RED_LIGHTS
      ”,然后选择“
      选择
      ”。
  3. 重复步骤 2,为“
    EW_GREEN_LIGHTS
    ”创建 XIC。
  4. 为北面汽车传感器创建 XIC。
    将创建两个 XIC,分别用于北面汽车传感器和南面汽车传感器。将创建两个并联的 XIC(因为要么有北面汽车传感器,要么有南面汽车传感器)。
    1. 在“
      工具箱
      ”中,将 分支按钮 拖至第一个梯级末尾。
    2. 在“
      工具箱
      ”中,找到“
      XIC
      ”并将其拖至上部分支。
    3. 在变量选择器中,选择“
      N_CAR_SENSOR
      ”变量,然后选择“
      选择
      ”。
  5. 为南面汽车传感器创建 XIC。
    1. 从“
      工具箱
      ”中,找到
      XIC
      并将其拖动到下部分支。
    2. 在变量选择器中,选择“
      S_CAR_SENSOR
      ”,然后选择“
      选择
      ”。
  6. 通过执行以下操作之一保存项目:
    • 从菜单栏中,选择 保存按钮。
    • 在“文件”菜单中,选择“保存”。
梯级与下图相似:
步骤结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal