搜索
FactoryTalk Design Workbench 帮助
生成交通灯程序
在
FactoryTalk Design Workbench
中执行以下任务,以创建交通灯项目和控制器程序。
创建交通灯项目和控制器程序所需执行的任务
编号
任务
1
创建控制器项目
2
添加插件模块
3
创建用户定义的功能块和变量
4
将联系人添加到第一个梯形图梯级
5
将一个时间延迟和两个线圈添加到第一个梯形图梯级
6
添加第二个梯形图梯级
7
添加其他梯级并编辑变量分配
8
创建梯形图程序
9
将用户定义的功能块添加到梯形图程序
10
将输入和输出变量分配到用户定义的功能块
11
建立与控制器的通信
12
使用密码保护控制器
13
将项目下载到控制器
14
测试正在运行的程序
入门项目
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal