添加第二个梯形图梯级

使用以下步骤添加第二个梯级,其中包括:
  • 打开延迟计时。
  • 带有线圈和分配变量的分支。
在添加和配置了此任务中描述的梯形图 (Ladder Diagram, LD) 元素后,程序的梯级 1(第二个梯级)将按如下方式运行:
如果东-西方向的黄色交通灯亮起至少两秒钟,则将东-西方向的交通灯从黄色改为红色,并将北-南方向的交通灯从红色改为绿色。
添加第二个梯形图梯级
  1. 从“
    工具箱
    ”中,拖动 “添加梯级”按钮,并将其放在第一个梯级下方。
  2. 如果东-西方向的黄色交通灯亮起至少两秒钟,则将东-西方向的交通灯从黄色改为红色,并将北-南方向的交通灯从红色改为绿色。
  3. 将 XIC 添加到梯级 1 的开头,并将变量“
    EW_YELLOW_LIGHTS
    ”分配给 XIC。
  4. 将 TON 添加到“
    EW_YELLOW_LIGHTS
    ”XIC 的右侧,并将变量“
    TON_2
    ”分配给 TON。
  5. 在“
    PT
    ”旁边的框中,输入
    T#5s
    表示时间常量为 5 秒,然后选择
    Enter
    。
  6. 使用类似的步骤将以下 LD 元素添加到梯级 1:
    梯级 1 上的 LD 元素
    LD 元素
    位置
    变量
    三个分支
    块的右侧
    N/A
    OTU
    第一个(顶部)分支
    EW_YELLOW_LIGHTS
    OTL
    第二个分支
    EW_RED_LIGHTS
    OTU
    第三个分支
    NS_RED_LIGHTS
    OTL
    第四个(底部)分支
    NS_GREEN_LIGHTS
    第二个梯级与下图相似:
    交通灯 - 第二个梯级
  7. 通过执行以下操作之一保存项目:
    • 从菜单栏中,选择 保存按钮。
    • 在“文件”菜单中,选择“保存”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal