测试正在运行的程序

使用以下步骤测试 Traffic_Light_Control 梯形图程序,并验证程序是否正常运行。
使用正在运行的 Traffic_Light_Control 程序可以执行以下操作︰
  • 监视正在 L70E 控制器中运行的程序。
  • 强制输入。
  • 监控输出。
在前面的步骤中,已将交通灯项目下载到 L70E 控制器,并将此控制器切换到“
运行
”模式。
测试正在运行的程序
  1. 确认控制器处于“
    远程运行
    ”模式。
  2. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击“
    Traffic_Light_Control
    ”打开程序。
  3. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击“
    全局变量
    ”以打开全局变量网格。
  4. 在全局变量网格中,执行以下操作:
    1. 在“
      强制
      ”列中,选中 _IO_EM_DI_0 的“
      强制
      ”复选框。
    2. 在“
      值
      ”列中,选中 _IO_EM_DI_0 的“
      强制
      ”复选框。
    在 L70E 控制器中,输出 LED 的状态发生变化。在梯形图编辑器中,“
    值
    ”和“
    实际值
    ”列中的输出状态将发生变化。
  5. 要停止强制此变量,请清除“
    值
    ”复选框。
    要允许程序或外部源更改值,请清除“
    强制
    ”复选框。
    如果您遇到错误,请更新 Traffic_Light_Control 程序,并将其下载到 L70E 控制器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal