将一个时间延迟和两个线圈添加到第一个梯形图梯级

使用以下步骤添加五秒钟的时间延迟和两个线圈单元,以关闭东-西方向的绿色交通灯并打开东-西方向的黄色交通灯。
为第一个梯形图梯级添加一个时间延迟和两个线圈
  1. 从“
    工具箱
    ”中,找到“
    TON
    ”并将其拖动到“
    N_CAR_SENSOR
    ”和“
    S_CAR_SENSOR
    ”的 XIC 的右侧。
  2. 从语言编辑器中打开变量选择器,选择“
    TON_1
    ”,然后选择
    “选择
    ”。
  3. 在“
    PT
    ”旁边的框中,输入
    T#5s
    表示时间常量为 5 秒,然后选择
    Enter
    。
  4. 在“
    属性
    ”窗格中,验证 TON 的“
    EN/ENO
    ”开关是否已关闭。
    梯级与下图相似:
    添加 TON 后的结果
  5. 创建并联的 OTU 和 OTL,以关闭东-西方向的绿色交通灯并打开东-西方向的黄色交通灯。
    1. 从“
      工具箱
      ”中,将
      OTU
      拖至 TON 右侧,然后将变量
      EW_GREEN_LIGHTS
      分配给 OTU。
    2. 从“
      工具箱
      ”中,将 “分支”按钮 拖至 OTU 左侧以添加分支。
    3. 将分支的右导轨拖至 OTU 右侧,以将其包含在分支中。
      拖动分支导轨
    4. 从“
      工具箱
      ”中,将 OTL 拖至下部分支,然后将变量
      EW_YELLOW_LIGHTS
      分配给 OTL。
梯级与下图相似:
交通灯 - 第一个梯级
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal