创建控制器项目

使用以下步骤创建此交通灯示例的
FactoryTalk Design Workbench
项目,添加 L70E 控制器,并从“
项目组织管理器
”打开控制器工作区。
创建控制器项目
  1. 打开
    FactoryTalk Design Workbench
    。
  2. 创建控制器项目。
    1. 在“
      欢迎使用
      ”页面上,选择“
      新建项目
      ”。
    2. 在“
      新建项目
      ”中,输入项目名称 (
      Traffic_Light
      ),然后选择“
      创建
      ”。
  3. 添加控制器。
    1. 在“
      添加设备
      ”中,通过输入目录编号或滚动列表找到
      2080-L70E-24QBB
      来选择它。
    2. 在“
      选择
      ”中,输入控制器名称,然后选择控制器“
      版本
      ”。
    3. 选择“
      添加
      ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal