添加插件模块

使用以下步骤输入控制器描述并添加两个插件模块。
要添加插件模块
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器工作区。
  2. 输入控制器的描述。
    1. 在“
      控制器
      ”树中,选择“
      常规
      ”。
    2. 在“
      常规
      ”配置页上的“
      描述
      ”中,输入
      Traffic Light
      。
  3. 将两个插件模块添加到控制器。
    1. 在“
      项目组织管理器
      ”中,展开“
      I/O 配置
      ”。
    2. 右键单击“
      插件
      ”,然后选择“
      新建模块
      ”。
    3. 在“
      添加模块
      ”中,选择“
      2080-MEMBAK-RTC2
      ”,然后选择“
      添加
      ”。
    4. 在“
      设备定义
      ”中,选择“
      确定
      ”。
    5. 重复步骤 a 到 d,将 2080-IF4 插件模块添加到控制器。
  4. 通过执行以下操作之一保存项目:
    • 从菜单栏中,选择 保存按钮。
    • 在“文件”菜单中,选择“保存”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal