添加其他梯级并编辑变量分配

使用以下步骤通过复制梯级 0 和梯级 1 来添加梯级 2 和梯级 3,编辑变量分配,然后生成 Traffic_Light UDFB。
变量名称旁边的错误图标 错误图标 表示:
  • 必须分配变量名。
  • 必须输入常量值。
  • 数据类型不匹配。
添加其他梯级并编辑变量分配
  1. 执行以下操作,复制梯级 0 和梯级 1:
    1. 选择第一个梯级。
    2. 在按住
      Ctrl
      键的同时选择第二个梯级。
    3. 右键单击任一梯级,然后选择“
      复制
      ”。
    4. 右键单击梯级 1,然后选择“
      粘贴
      ”。
    也可以使用快捷键复制和粘贴梯级。
  2. 在梯级 2 中,将变量“
    TON_3
    ”分配给 TON。
  3. 在梯级 3 中,将变量“
    TON_4
    ”分配给 TON。
  4. 在梯级 2 和梯级 3 中,执行以下操作:
    1. 将每个 EW(东西)变量更改为 NS(南北)变量。
    2. 将每个 NS(南北)变量更改为 EW(东西)变量。
    3. (可选)输入梯级注释。
    4. 验证梯级 2 和梯级 3 是否与以下示例相似:
      交通灯项目 - 梯级 3 和 4
  5. 将梯级 4 添加到末尾。
    逻辑是:
    首次将此程序下载到控制器并运行它时,上述所有交通灯最初都未打开。这最后一个梯级会检查是否存在这种情况(所有交通灯都关闭),并打开北-南方向的红色交通灯和东-西方向的绿色交通灯。
  6. (可选)双击梯级 4,选择“
    添加梯级注释
    ”,然后输入:
    To initialize the program after the initial download, if all the lights are turned off, turn on the North-South red lights and the East-West green lights.
  7. 按照从左到右列出的顺序向梯级 4 添加下列梯形图元素。使用“
    工具箱
    ”,按照下表添加反向触点元素:
    梯级 4 上的梯形图元素
    LD 元素
    位置
    名称
    XIO
    1(最左侧)
    NS_RED_LIGHTS
    XIO
    2
    NS_YELLOW_LIGHTS
    XIO
    3
    NS_GREEN_LIGHTS
    XIO
    4
    EW_RED_LIGHTS
    XIO
    5
    EW_YELLOW_LIGHTS
    XIO
    6(最右侧)
    EW_GREEN_LIGHTS
  8. 添加两个并联的 OTO 以打开“NS_RED_LIGHTS”和“EW_GREEN_LIGHTS”变量。
    整个用户定义的功能块程序如下图所示:
    交通灯项目的样子
  9. 通过执行以下操作之一生成项目︰
    • 在菜单栏中,选择
      设备
      生成
      。
    • 右键单击控制器,然后选择“
      生成
      ”。
  10. 在“
    输出
    ”中,查看生成结果。
  11. (可选)修复所有错误,然后重新生成项目。
  12. 通过执行以下操作之一保存项目:
    • 从菜单栏中,选择 保存按钮。
    • 在“文件”菜单中,选择“保存”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal