功能安全基准值

当控制器启用安全功能时,控制器系统经认证可用于高达且包括 SIL 2/PLd 和 SIL 3/PLe 级(断电状态即为安全状态)安全应用中。
对于 SIL 3/PLe 级安全应用,系统由一个主控制器和一个安全协处理器组成,它们通过 1oo2 架构协同工作。
在操作 SIL 2/PLd 或 SIL 3/PLe 级安全系统之前,必须阅读、理解并满足本手册中所述的安全要求。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal