不影响安全签名的设置

在版本 36 或更高版本的 Logix Designer 应用程序中,您可对安全项目进行以下更改,对安全签名没有影响:
  • 如果适用,更改控制器插槽编号。
  • 修改控制器 IP 设置。
  • 在支持多种模式的控制器上更改
    EtherNet/IP™
    模式。
    要更改
    EtherNet/IP™
    模式,必须首先删除安全签名。更改模式后,可以使用相同的值重新生成安全签名。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal