可路由 CIP 安全系统

以下示例说明了可路由
CIP Safety™
系统的范围。在此示例中,该系统并未通过规模更大的全厂以太网主干网与另一个
CIP Safety™
系统互连。
可路由 CIP 安全系统
CIP Safety
条目
说明
A
对于背板端口,将 SNN 分配给背板,而节点地址为设备的插槽编号。
B
对于以太网端口,将 SNN 分配给
EtherNet/IP™
网络,而节点地址为设备的 IP 地址。
C
对于双 IP 模式下并连接到两个独立
EtherNet/IP™
网络的控制器,不得共享 SNN 值,因为交换机会在它们之间错误地路由数据包。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal