SNN 格式

系统使用的 SNN 为 6 字节十六进制数。可以用两种格式之一设置和查看 SNN:
  • 基于时间
  • 手动

基于时间的 SNN 格式与分配

当选择基于时间的格式时,SNN 根据生成 SNN 的计算机的本地时钟表示日期和时间。
基于时间的 SNN 格式
基于时间的 SNN 格式
在创建安全项目或通过更改 IP 模式或控制器类型来添加
EtherNet/IP™
时,基于时间的 SNN 自动分配。无论是通过项目创建还是更改 IP 模式生成,由软件生成的基于时间的 SNN 在项目中始终唯一。直接在控制器端口下创建的设备默认具有与该控制器端口相同的 SNN。
重要提示: 如果存在应用的网络示意图,则必须编辑控制器的 SNN,使其与网络示意图匹配。建议先编辑 SNN,然后再将设备添加到控制器项目管理器中的 I/O 配置中。
将
CIP Safety™
I/O 设备添加到适配器下的端口(而不是控制器)时,以下情况适用:
  • 如果该端口下没有其他设备使用 SNN,则会自动分配一个基于时间的 SNN。
  • 如果端口下的另一个设备使用 SNN,则按地址顺序为该设备分配与第一个设备相同的 SNN。

手动 SNN 格式与分配

当选择手动格式时,SNN 表示网络类型,且必须具有 1…9999 的十进制值。
手动分配的 SNN 格式
手动分配的 SNN 格式
以下原因要求手动分配 SNN:
  • 为确保同一个子网上的每个安全控制器端口在所有项目中都具有相同的 SNN
  • 复制安全项目
注意:
如果将安全项目复制到具有不同硬件的其他项目或其他物理位置,且新项目位于同一可路由安全系统中,则必须在第二个系统中更改所有 SNN。SNN 值不能重复。有关如何更改 SNN 的信息,请参见控制器用户手册:
重要提示:
如果手动分配 SNN,请确保系统扩展不会导致 SNN 和唯一节点参考的组合重复。
如果项目包含重复的 SNN 和唯一节点参考组合,则会出现警告。您仍然可以验证项目,但我们建议您解决组合重复的问题。
但是,在可路由安全网络上可以存在具有相同 SNN 和节点地址但不在项目中的安全设备。这种情况下,这些安全设备对于
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序是未知的,系统可能会显示警告。
如果存在重复的唯一节点参考,作为系统用户,您有责任证明不会导致不安全情况。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal