查看安全签名元素

您可以在以下多个位置查看安全签名元素:
  • Quick View 窗格
  • 安全签名报告
  • 比较工具

Quick View 窗格

在控制器项目管理器中选择安全元素时,如安全程序,其签名将显示在 Quick View 窗格中。在生成安全签名之前,Quick View 窗格中的 Safety ID 和 Safety Updated 字段将显示 <none>。
小贴士: 要显示安全签名 ID 的所有 64 个字符,请悬停在 Quick View 窗格中的 ID 上方。从提示工具条中,可以复制签名 ID。
安全签名生成前
安全签名生成后
安全签名生成前
安全签名生成后

安全签名报告

安全签名报告包括控制器项目的所有安全签名元素。要在 Logix Designer 应用程序中查看报告,请选择 Tools > Safety > Generate Signature Report。报告将在 Web 浏览器中打开,显示以下内容:
  • 安全签名显示在报告标题中
  • 安全签名元素显示在报告表中。
  • 元素的签名状态由其颜色、提示工具条和图标指示。
安全签名报告
安全签名报告

Logix Designer 比较工具

Logix Designer 比较工具可以比较两个控制器项目的安全签名元素。下图比较了两个安全例程元素。
Logix Designer 比较工具
Logix Designer 比较工具
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal