CIP 安全系统和安全网络号

CIP Safety™
控制系统由
CIP Safety™
设备组成,这些设备通过通信网络互连。这些网络由诸如网桥、交换机、路由器、适配器和冗余模块等设备组成,它们可能并未通过 SIL 2 或 SIL 3 认证。通过标准基础架构设备与安全相关数据的安全传输即为黑色通道通信。
CIP Safety™
设备必须内置保护,防止发生网络传输错误。
CIP Safety™
协议是一种终端节点到终端节点的安全协议。此配置允许通过非认证网桥、交换机、路由器、适配器及冗余模块,在
CIP Safety™
设备间双向传输
CIP Safety™
消息。
有关
CIP Safety™
功能和相关概念的更多信息,请参见以下内容:

唯一节点参考

CIP Safety™
协议的一大关键元素是唯一节点参考机制(也称为唯一节点 ID 或 UNID)。每个
CIP Safety™
设备都必须为每个具有
CIP Safety™
功能的端口分配一个 UNID 值。
重要提示: 用户有责任确保所有 UNID 在所有可以相互通信的设备范围内是唯一的。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal