对安全应用项目签名的计划性更改

如果您的安全应用项目没有更改,则安全应用项目签名及其所有基本元素在软件和固件版本中保持不变,但可能存在以下例外情况:
  • 可使用包含离线编译器或内部签名算法变更的固件版本更新控制器。这些更改可触发安全签名的更改。这些类型的更改很少发生。
  • 使用复制/粘贴或导入功能的方式会导致组件出现内部差异。例如,如果将安全例程从 Project1 复制到 Project2,且 TagA 在 Project1 中具有程序范围,但在 Project2 中具有控制器范围,则例程的安全签名就会更改。
与安全应用项目签名不同,控制器安全签名始终随任何固件版本更改而更改,因此即使没有对安全项目进行任何更改,您也能在功能控制器级别完成一些验证测试。
控制器和安全应用项目签名
控制器和安全应用项目签名
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal